This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB16-Q1:电流消耗|工作模式、诊断功能关闭

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127729/tps1hb16-q1-current-consumption-active-mode-diagnostics-off

器件型号:TPS1HB16-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS272C45

如果器件处于活动状态、例如 VBB = 12V、VOUT = 12V、VEN = 5V 但 VDIAG_EN = 0V、则器件的电流消耗是多少?
数据表中显示 了 VEN = 0V、vDIA_EN = 5V 且 VEN = vDIA_EN = 5V 但 VEN = 5V 且 vDIA_EN = 0V 时的 IQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、

    这是一个很好的问题。 我在我们的数据库中进行了搜索、但没有发现我们在这种情况下进行了测试。  

    此时、我要说的最佳方法是订购 EVM 并测试电流消耗、以确保正常运行。

    作为参考、TPS272C45通过禁用 DIAG_EN 来降低0.5mA。

    很抱歉给您带来不便、如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    您好