This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:TUSB1046EVM 版本是什么

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TPS65987D, TUSB1146EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124838/tusb1046evm-what-is-the-tusb1046evm-version

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987DTUSB1146EVM

我们在 产品中设计了 TUSB1046、并使用 TUSB1046EVM 进行基准测试。 但我们发现 EVM 具有 A2和 B 版本。 我们买了一个 B 版本,但它不起作用。 因此、我们想知道 A2和 B 版本有何不同。 此外,我是否可以知道当前的 TUSB1046EVM 版本?(Pls 请参阅下面的订购链接)如果是 A2版本。 我们想购买10个 EVM 进行基准测试。

https://www.ti.com/tool/TUSB1046EVM?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware

A2版本:

B 版本:

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary

    版本 B 的说明

    • 从 Type-B 连接器更改为 Micro-B 连接器、以提高 USB 10G 性能。
    • 将 PD 控制器 TPS65987D 从 RSL 封装更新为 RSH 封装

    在 Rev B EVM 上、您能否以更高的分辨率进行图片处理? 您能否检查并查看 EVM 上的 R59是否已移除?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、我无法给您清晰的图片。 由于 Rev B EVM 无法正常工作、我们已将其返回。  

    我是否可以知道当前的 TUSB1046EVM 版本?(计划请参阅以下订单链接)如果是 A2版本。 我们想购买10个 EVM 进行基准测试。

    https://www.ti.com/tool/TUSB1046EVM?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    由于 A2不再可用、因此需要在 TI.com 上更新图片。 他们从 TI.com 订购的是最新版本的 TUSB1046EVM。

    他们还可以订购 TUSB1146EVM、这是我们最新推出的具有自适应 EQ 的 Type-C USB 3.2交替模式转接驱动器/多路复用器、www.ti.com/.../TUSB1146EVM。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们无法使用其他解决方案、因为我们在 TUSB1046中进行设计。 因此、我们需要 TUSB1046EVM 来验证我们的系统功能。

    我是否可以知道 A2和 最新版本的 TUSB1046EVM 有何不同? 如果他们可以正常使用 A2修订版、则在使用最新修订版时会有任何影响?

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary

    以下是更改、  

    • 从 Type-B 连接器更改为 Micro-B 连接器、以提高 USB 10G 性能。
    • 将 PD 控制器 TPS65987D 从 RSL 封装更新为 RSH 封装

    您能否订购另一个 RevB EVM 并让我们一起进行调试以使 EVM 正常工作?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    和客户交谈过。 由于系统测试过于复杂、因此如果更改 EVM、他们需要花费大量时间进行验证。 他们更喜欢购买 revA EVM、您是否知道如何购买 revA EVM? 他们可以下订单、需要30 ~ 50块 EVM。  

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    由于 TPS65987D 不再采用 RSH 封装、Rev A EVM 不再投入生产。 客户必须从 TI.com 订购最新的 EVM、但如果需要、我可以帮助他们进行 EVM 调试。

    谢谢

    David