This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175-Q1:TPS61175-Q1 -输出电流

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175-Q1, TPS61088-Q1, LM5156-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126779/tps61175-q1-tps61175-q1---output-current

器件型号:TPS61175-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61088-Q1LM5156-Q1

在 TPS61175-Q1中、需要将输出电流设置为3A。从数据表中可以通过以下公式计算出 Iout、

由此可以看出、Iout 取决于 ILIM、因此如何设置电流限制。 以便 Iout 可实现为3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinaya、您好!

    TPS61175-Q1具有固定的电流限制、范围为3A (最小值)至5A (最大值)。

    在您的设计中、请始终确保所需的功率 FET 电流不大于3A。 请使用公式(8)中的 ILIM=3A 来计算最大 Iout、即最大保证 Iout (小于3A)。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    对于我的应用、我需要3A 的输出电流。

     TPS61175-Q1是否合适。

    如果没有、请建议使用类似的升压转换器、该转换器能够提供 3A 的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinaya、您好!

    TPS61175-Q1不适用于3A 输出电流应用。

    您可以使用 TI 工具 Webench 选择其他器件。 或者、请在您的应用中提供 Vin Vout、然后我们可以提出更合适的器件。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压- 5V

    输出电压- 12V

    输出电流-3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinaya、您好!

    您能否向我发送输入电压范围和输出电压范围? 3A 是最大输出电流吗? 如果不是、请同时提供最大输出电流。

    ---雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    VIN 是5V-5.5V SMPS 的输出

    输出电压- 12V (固定)

    输出电流- 2.5A

    Iout (最大值)- 3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinaya、您好!

    根据您提供的条件、以下是建议:

    转换器: TPS61088-Q1

    控制器: LM5156-Q1

    下面是 Webench 工具的链接,用于进行更详细的检查: webench.ti.com/.../switching-regulator

    ---雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    感谢您的回复。

    上述2项建议之间的区别是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinaya、您好!

    TPS61088-Q1具有集成式功率 FET、因此更易于使用。 一个问题是、最大输出电压为12.6V 时、裕度很小。

    LM5156-Q1是控制器、升压应用需要外部 FET 和/或二极管。 优点是、如果 Vout 变化较大、它将更加友好。