This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220:请求 TPS51220设计审查和建议

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127665/tps51220-asking-for-tps51220-design-review-and-suggestions

器件型号:TPS51220

大家好、

客户希望设计 TPS51220。


您是否会帮助查看 高于 OCP 的上电浪涌电流?

您是否会评估此浪涌电流并针对风险提供评论? 感谢您的帮助!

情况:

VIN=24V

输出电压为12V

 

这是上电 Vin、Vout 和 Iout 波形。

 

 

这里是断电波形。

 

 

原理图

https://txn.box.com/s/afx9oi15ptj96epjl1a39tun0mgmkpq9

通过:“ti”

 

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否与客户确认测试条件是什么以及 OCP 设置是否正确? 原理图上标记的电感器(PL1)的 Isat 看起来很小、只有17~21A、 而 IDC 已经达到17A、请帮助与客户核实电感器规格是否正确。