This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:如何计算50uA 输出负载的 IQ

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127670/lmr43610-q1-how-to-reckon-the-iq-of-50ua-output-load

器件型号:LMR43610-Q1

尊敬的团队

我们的定制有新的需求:

输入:9-36V

输出:6V/0.6A

负载为50uA 且具有输出负载时、静态电流 Iq 必须低于70uA。

根据数据表、我们可以知道 LMR43610-Q1的 IQ 为1.5uA、但如何计算上述情况下的 IQ?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanxiao、

    数据表上的 Iq 是  器件在非开关模式下的输入电流。

    对于50uA 输出负载,器件已在进行切换,因此在这种情况下 IQ 不等于1.5uA。

    您可以通过公式来计算它:IQ= IO*Vo/(Vin*n)

    B R

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Colin。