This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80充电 ASOC 跳转

Guru**** 2544710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCRB, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121783/bq40z80-bq40z80-charge-asoc-jump

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCRBGPCCHEM

您好!

我们使用 BQ40Z80 电量监测计。  我们对充电过程中的电量监测计有三个问题。 我们已经对 CHEMID 和 GPCRB 进行了优化。

问题1:我们不明白  为什么 TFCC 从2078变为1955 ?

Q2:  为什么 TFCC 的值不等于 InitialQ+DOD0传递的 Q+TrueRemQ 的值?

Q3: 如何计算 RSOC 和 ASOC?

e2e.ti.com/.../25T-charge-log.xlsxe2e.ti.com/.../Charge.gg.csve2e.ti.com/.../6761.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csve2e.ti.com/.../7282.GPC_5F00_report.txt

此致、

Xiulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiulan、

    TFCC 会发生变化、因为出现了 VCT 条件、EOC 上的 DOD 会更新为更高的值、这意味着 RSOC 的可用范围更小。

    TFCC 容量不是那么简单的计算、它也考虑了负载和温度。 它还使用与终止电压相关的 DOD 点和 EOC 点的 DOD 来确定范围。

    解释如何计算 RSOC 和 ASOC 不在 E2E 帖子的范围内、非常复杂-我们的应用手册和所用器件的 TRM 中介绍了我们的整个 Impedance Track 算法以及我们应用的所有平滑处理。

    简单地说、RSOC 是 RemCap/FCC、如果启用了平滑处理、它将使用滤波的值、如果未启用、则使用未过滤的值。

    ASOC 基于整个电池范围。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Wyatt Keller,

    EOC 的 DOD 从696更新为816。    为什么 TFCC 从2078变为1955?

    此致、

    Xiulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiulan、

    因为自 EOC 上的 DOD 增加以来、可用的 FCC 范围已减小。 DoD 是 SOC 的倒数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wyatt Keller、

    我知道 DOD 是 SOC 的倒数。  DOD 的变化对应于~ 1% SOC、而 TFCC 的变化对应于~ 5% SOC。 两者中的更改不匹配。

    此致、

    Xiulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiulan、

    这只是计算的一部分、监测计还会根据您的负载选择更改用于仿真的电流、它还将使用温度读数。 影响真实 FCC 的不仅仅是 EOC 上的 DOD 更新。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wyatt Keller、

    我们使用4.35V 系统内存 ID-3913。 充电时、电池电压非常高、但是 DODEOC 全部高于500。  我感谢 DODEOC 接近于0。  

    e2e.ti.com/.../_4B6DD58B4D52_3913.gg.csve2e.ti.com/.../_2C7B004E216B_30A_3E6535754551E16E_log.xlsx

    此致、

    Xiulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiulan、

    这非常好。 读取(DODEOC = 0)意味着化学物质存在问题。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jose Coso、

    在充电结束时,DODEOC 全部超过500个。 但是 、几个小时后、DOD_1 变为0。  在这种情况下、它是否仍然是由 chem ID 引起的 DODEOC 错误?

    此致、

    Xiulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiulan、

    如果 DOD 在张弛时降至零、则表示进行了错误的 OCV 测量。 这是由于不兼容的 ChemID 造成的。 您是否使用了我们的 GPCCHEM 工具来获得正确的化学 ID?  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jose Coso、

    我们通过更改化学 ID 来解决了这个问题。 谢谢。

    此致、

    Xiulan