This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:TPS7A84A

Guru**** 2388780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127432/tps7a84a-tps7a84a

器件型号:TPS7A84A

你(们)好。

我计划使用  TPS7A8401ARGRR  器件将1.2V 转换为1V @3A、无论这在高温和低温下是否正常工作。 因为在数据表中、我发现 Vin 应大于或等于 VOUT+VDO。 请就此向我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此应用、您将需要一个单独的 VBIAS 轨来偏置内部电路。 您是否有另一个可用于偏置的5V 电压轨? 如果是、这将起作用、因为当输入电压较低时、VIN 压降电压变化很小、如图6-67所示、并且 VIN = 1.1V 时、压降电压的最大规格为180mV。 如果您的电源轨小于5V、则可能可以正常工作、但从提供的数据中可以看出这一点不太清楚。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、我有一个单独的5V 电压轨。 感谢你的答复。