This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:主机控制的 HW_RESET 不工作

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127647/bq25150-host-controlled-hw_reset-not-working

器件型号:BQ25150

数据表表示主机控制器可以启动下电上电:
"也可以通过设置 HW_RESET 位来启动硬件复位。 请注意,在硬件复位期间,VDD 保持打开状态"

当我向该位写入1时、我看不到下电上电。 我缺少什么吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您能否确认写入 ICCTRL0寄存器(地址= 0x35)中的 HW_RESET?

    如果在仅电池模式下、/LP 引脚需要处于高电平才能访问 I2C 通信。 如果您有一个 I2C 和 PMID 图、这也会很有帮助。  

    此致、

    Gautham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的天啊,我是个白痴。 正确的地址起作用。 谢谢!