This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:当 OTG 负载电流小于0.5A 时、VBUS 电压纹波太强

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127427/bq25890h-when-otg-load-current-0-5a-vbus-voltage-ripple-is-too-strong

器件型号:BQ25890H

大家好、

我的客户测试 VBUS 电压纹波、发现 当 OTG 负载电流< 0.5A 时、VBUS 电压纹波太强。(≈255mV >标准180mV)

测试  OTG 负载电流= 0.6A、VBUS 电压纹波= 90mV (符合标准),Vsw 和 IL  波形如下所示。

测试 OTG 负载电流= 0.2A、VBUS 电压纹波= 255mV,VSW 和 IL 波形如下。 它似乎在轻负载 模式下工作。 Q1: 波形是否低于正常值?

我在数据表中发现 OTG 电流范围为0.5A-2.45A。  但 在客户的应用中、OTG 电流可能小于0.5A。

Q2:如果现象正常、您是否有任何注释来减少电压纹波?(、例如修改环路补偿寄存器或修改电路设计)

此外、客户设计了两 个10uF 电容、不想添加电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否 想知道在轻负载时 VBUS 输出纹波为何更大? 这是因为该器件在轻负载时以 PFM 模式运行。 请参阅 d/s 上的图55 为了减少轻负载时的 VBUS 输出纹波、请设置 REG0A[3]=1 (在升压模式下禁用 PDM)。

    谢谢、

    宁。