This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:严格地遵循加电和断电序列的时间。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126736/tps6521815-when-to-follow-power-up-and-power-down-sequences-very-strictly

器件型号:TPS6521815
主题中讨论的其他器件:TPS65218

我们已经检查了该部件的规格、它符合我们的处理器要求。

我正在尝试查找以下问题的解决方案、并需要帮助。

(1)在哪 种类型的应用中、我们需要严格遵循加电和断电顺序。? 我看到一些处理器违反了上电序列时序参数、但仍然工作正常。 我还 看到一些处理器不关心下电序列、但仍然工作正常。 为什么会这样呢? 以及我们需要担心上述情况的应用。

(2)我们是否可以违反上电序列时序参数? 它可能对处理器有什么影响?

(4)我们是否可以违反断电顺序? 它可能对处理器有什么影响?

(5)当系统突然断电时、如何控制断电顺序?

我已经知道、这不是与此特定器件相关的问题、但请帮助大家了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您使用 E2E。 上一条消息中的问题与处理器要求和预期行为/响应有关。 从 PMIC 的角度来看、TPS6521815是用户可编程的、可对 EEPROM 设置进行编程以满足不同的电源要求。 您使用 TPS65218为哪个处理器供电? 如果是 TI 处理器、我们可以在内部重新分配此 E2E、以便您可以从我们的处理器团队获得技术支持。 如果是非 TI 处理器/SoC、 则需要由拥有该请求的相应公司在技术支持平台上发布该请求。    

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这都是一般性的问题、我不想得到具体的答案。

    如果合适、请将其转发至处理器论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此请求 将分配给 Sitara 处理器团队。 他们将能够根据  自己的处理器提供响应。 请注意、这些不是通用问题、响应可能会因使用的处理器或 SoC 而异、因为并非所有问题都具有相同的响应。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    如 Brenda 所述、行为特定于处理器。 如果不知道您使用的处理器、我们将无法提供进一步的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能否回答以下有关 AM335X 的问题?

    (1)在哪 种类型的应用中、我们需要严格遵循加电和断电顺序。?  我看到一些处理器违反了上电序列时序参数、但仍然工作正常。 我还 看到一些处理器不关心下电序列、但仍然工作正常。 为什么会这样呢? 以及我们需要担心上述情况的应用。

    (2)我们是否可以违反上电序列时序参数? 它可能对处理器有什么影响?

    (4)我们是否可以违反断电顺序? 它可能对处理器有什么影响?

    (5)当系统突然断电时、如何控制断电顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向 AM335x 电源专家提出您的问题、征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    分配螺纹的油箱。

    Abhi、  

    电源定序与应用无关、而与处理器有关。 建议遵循数据表中建议的电源排序。 器件可能可以正常工作、但当违反建议的定序和参数时、无法保证器件性能。  

    违反这些参数可能会影响器件启动、正常运行或可靠性。 我们没有关于违反时间规定的影响的信息。

    选择连接到特定器件的 PMIC 是确保遵循电源时序的最简单方法。

    (5)当系统突然断电时、如何控制断电顺序?

    PMIC 以及 电源设计和电源故障指示有助于控制断电序列。

    想要检查 您是否正在使用的设计、是否发现了一些问题或进行了一些可行性 研究?

    此致、

    Sreenivasa