This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552D:TPS2552DD 和 TPS2552D 之间有何差异

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552D, TPS2553D, TPS2553, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127592/tps2552d-what-is-the-difference-between-tps2552dd-and-tps2552d

器件型号:TPS2552D
主题中讨论的其他器件: TPS2553DTPS2553TPS2552

我的设计采用 了 TPS2552D。

但是、当我们搜索器件时、我们发现 TPS2552DD 有货。

有趣...当我  在 TI 网站上搜索 TPS2552DD 时、它仅返回 TPS2552D 结果。

但是、如果我搜索完整的器件型号 TPS2553DDBVR、我实际上会得到 一个特定于 TPS2553DD 的页面和数据表:

www.ti.com/.../TPS2553DDBVR

但是、我无法确定 TPS2553DD 和 TPS2553D 之间的区别是什么。 它们看起来是相同的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Traian、

    感谢您与 E2E 联系! 很抱歉让人困惑!

    从产品页面查看器件时、您只能看到器件型号。 当您单击数据表时、两个产品页面都将返回 TPS255XD 数据表。

    TPS2552D 和  TPS2553D 之间的区别在于 TPS2552D 为 (低电平有效)、TPS2553D 为(高电平有效)。

    没有 TPS2553DD 或 TPS2553DD。

    我希望这能澄清问题!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    如果"没有 TPS2553DD 或 TPS2553DD。"为什么在 TI 网页上看到 TPS2553DDBVR 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Traian、

    这似乎是我们的 PI 器件、所以请让我尝试澄清您的困惑。

    首先、我们没有 TPS2553DD 或 TPS2552DD、我们只有 TPS2552/TPS2553和 TPS2552D/TPS2553D、其中 D 与 D 不相同、其输入电压为2.7V-6.5V。

    其次、您可以看到 TPS2553DDBVR 是 TPS2553D 可订购器件型号、您可以在我们的数据表中看到它、第一个 D 是 TPS2552D 或 TPS2553D、第二个 D 是 DBV、它的封装名称、 最后一个字母 R 或 T 表示该器件在封装中包含的数量和数量。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2553和2553D 之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅输入电压 TPS2553为2.5V-6.5V、TPS2553D 为2.7V-6.5V。

    BR、

    Kuno