This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:在具有可变输出电压的相移全桥转换器的输出端使用 UCC24624D 同步整流器控制器

Guru**** 2766385 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC2895, CSD19536KCS, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127452/ucc24624-using-the-ucc24624d-synchronous-rectifier-controller-on-the-output-of-a-phase-shifted-full-bridge-converter-with-a-variable-output-voltage

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC2895CSD19536KCS

早上好、

我正在设计一个输出电压介于5V 和45V 之间的1.5kW 相移桥式转换器。

我的目的是为此使用 UCC2895。  (注意:我不想在此应用中使用 UCC28951)

功率输出随着输出电压的降低而降低。

最大功率只能在45V 输出下实现。

我想使用 UCC24624D 将输出端的 CSD19536KCS MOS FET 作为同步整流器进行控制。

可变电压是为 UCC24624D 供电的问题。  

我可以提供单独的固定稳压电压来馈送 UCC24624。 您对此有何看法?

否则、我可以使用脉冲变压器电路从初级侧的信号驱动同步整流器。

我唯一的问题是当转换器进入 DCM 时。

在 使用 SLUU109B 中的脉冲变压器电路时、同步 FET 是否真的会损坏?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    请记住、UCC24624可以通过输出电压与 VCC 正常工作。

    如果客户为 UCC24624使用外部 VCC、请确保 UCC24624的电源应慢于输出电压上升速度。

    您可以从有关我提到的项目的数据表中找到它。

    我的理解是 SR MOSFET 的消磁和脉冲之间没有关系。 我认为使用脉冲变压器时 SR 不会被消磁。

    希望这对您有所帮助。