This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289EVM:最大电压只能达到5.1V

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289EVM, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127425/tps55289evm-the-maximum-voltage-can-only-reach-5-1v

器件型号:TPS55289EVM
主题中讨论的其他器件: TPS55289

大家好、

1.为什么 TPS55289EVM 的最大电压只能达到5.1V?

2.它是否与0x02寄存器的当前大小有关?

3. 0x07寄存器的状态、我应该设置什么来增加或减少电压?

谢谢,

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Depeng、

    我看不到您分享的图片。 您可以再分享一下吗?

    可调节 TPS55289EVM 最大输出电压。 是使用 GUI 配置 Vout 还是使用 MCU 配置输出电压?

    它与 VREF 和反馈比寄存器设置有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack,

    我认为我不能清楚地描述这个问题

    抱歉、不能上传照片

    1.tps55289此评估板、我使用输入电压5V、将寄存器基准电压0xFE 设置为00和01、根据规格、基准电压为1.2V、寄存器04设置的值为0x03、理论上输出21V、但仅输出5.1V。

    2.不知道该 IC 是否设置了电压限制,以便无法升高电压

    读取07寄存器1、0位01、技术规格对应于降压压力设置。 我想执行增压、我是否应该执行其他配置?

    谢谢,

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您能否将 VIN 调整为其他电压、例如更高和更低的电压、并检查器件是否仍然可以稳定地提供5V 电压? 请探测 SW1、SW2波形以确认。

    1.要设置 VOUT=20V、需要将寄存器0x00值写入0x80、然后将寄存器0x01值写入0x07。

    2、电压限制是什么意思?