This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:热问题

Guru**** 2787075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126959/tps7a25-thermal-issue

器件型号:TPS7A25

尊敬的先生/女士:

我查看 TPS7A25数据表。

我有一个12V 直流电源。输出大约为3.3V/1A。

1。

T A (MAX)= T J (MAX)–(R θJA×P D)

T A (MAX) =125°C–[73.3°C/W×(12V–3.3V)×0.09A]= 70.2°C

这是否意味着 TPS7A2533的最大接触热为70 °C???

2.

我 测量系统中 TPS2533的触点热性能、约为105°C  

T J = R θJA×P D + T A

   = 73.3°C/W×(12V–3.3V)×0.09A +105

   = 162 °C  

您能否建议如何解决此问题?  或更改另一个 LDO (引脚对引脚)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误类型,抱歉。

    更正了 "输出电压大约为3.3V/0.1A"

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sky:

    1.我计算出的最高环境温度与您的不同。 我输入相同的数字、得到67.6°C 也就是说、如果器件的耗散(12-3.3)* 90mA =.783W、则其结温应低于67.6°C、以保持在125°C 以下 这还假设您的电路板布局与 JEDEC 高 K 电路板相同。  

    2."接触热"是什么意思? 您是否使用热电偶测量外壳顶部温度? 通常、不应使用 μ RθJA 进行板载结温测量。 RθJA 仅在设计过程中才有用。 如果您测量了外壳顶部温度、则应使用 ψJT 来估算结温。  

    请分享您的系统的环境工作温度以及 LDO 的电路板布局(如果可能)。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     在使用  ψJT 来计算结温后、它已经解决了这个问题。

    感谢您提供相关信息。