This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:引脚 FMA 查询- VCC 至 BOOT 短路

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503, LMR36503EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126165/lmr36503-q1-pin-fma-inquiry---vcc-to-boot-short

器件型号:LMR36503-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36503LMR36503EVM

大家好、

对于 VCC 引导短路、我们声明会发生器件损坏、如下面的表4-4所示。 此器件用于 BMS 系统、其安全目标是防止热失控事件。 我们是否可以确认 VCC 引导短路不存在这种风险?

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    您能否定义热失控的含义? 温度必须保持在特定阈值以下? 没有火花/火灾?

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    无火花/火灾。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    此表讨论了功能安全、这是指器件是否按定义运行。 在这种情况下、当引导对 VCC 短路时、器件可能会损坏、因此您将失去从 LMR36503生成输出电压的能力。 客户将负责决定这是否会引起火花/火灾。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    了解输出电压将下降、客户需要确定这是否会产生引起火花/火灾的系统级影响。  

    这个问题更多地是、引导至 VCC 短路的直接行为是否会引起短火花。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我认为、该部件是否会引起短火花将取决于 VCC 引脚的损坏方式。 我们可以对此运行测试并进行研究。 请在几天内获得结果。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    已运行测试。 LMR36503EVM 上的 BOOT 和 VCC 短路。 器件变热、但没有火灾。

    此致、

    Richard