This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:连接 AM3356处理器的 TPS65216 nPFO、nWAKEUP、nINT 引脚

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356, TPS65216, AMIC110, AMIC120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127066/tps65216-connection-of-tps65216-npfo-nwakeup-nint-pins-for-am3356-processor

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件:AM3356AMIC110AMIC120

尊敬的 TI 专家团队:

现在、我正在进行 AM3356定制电路板的硬件设计、使用 TPS65216供电。

我已经查看了 TI 用户指南(SPRUIP2:使用 TPS65216为 AMIC110、AMIC120、AM335x 和 AM437x 供电)、并且仍然有关于 TPS65216的一些引脚连接的问题。

问题1.
SPRUIP2中没有关于 nPFO 和 nWAKEUP 的说明
对于这些引脚的连接、您有什么建议吗?
我猜 AM3356的 EXT_WAKEUP 引脚应连接到 nWAKEUP 或其他引脚、但它是否正确?  

注:
我们的电路板上使用了外部 RTC IC (R2051S02 Nisshinbo 微器件)、因此当电路板处于断电状态时、我们不需要 AM33606的 RTC 功能。

问题2.
NINT 引脚连接到 SPRUIP2中的 AM335x GPIOx、但哪个 GPIO 引脚?
没有特定的 GPIO (任何 GPIO 引脚都正常)? 还是取决于软件?
我们的软件将基于 TI AM335x 处理器 SDK Linux 版本。   

 

此外、如果您可以提供 AM335x 处理器和 TPS65216设计的示例原理图、这将对我们的设计提供很好的帮助。
无论如何、我期待收到您的回复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。  以下是对前一条消息中问题的回答。 我建议在原理图准备就绪后查看 AM335x 与 Sitara 处理器团队的连接。  

    • 电源故障比较器是一项可选功能、可用于通过 PMIC 监控前置稳压器。 它可以从处理器连接到 GPIO (即使用 ZCZ 时的 E18)。
    • PMIC nWAKEUP 可用于驱动 EXT_WAKEUP。 请确保使用正确的上拉电源来匹配处理器上的相应电源域。
    • PMIC nINT 可用于驱动处理器上的 EXTINT。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brenda-San:

    感谢您的快速回复!

    根据您的建议、我们将按如下方式连接 nPFO、nWAKEUP 和 nINT 引脚。  
     -nPFO --> AM3356 GPIOx (例如 GPIO1_8)
     - nWAKEUP --> AM3356 EXT_WAKEUP
     -nINT --> AM3356 EXTINT

    让我再问一个有关 TPS65216 nINT 行为的问题。
    在上电和断电序列期间、TPS65216是否有可能将 nINT 引脚置为有效(拉至低电平)、即使 TPS65216处于正常条件下也是如此?

    根据 AM335x 数据表、AM335x EXTINT 引脚用作 NMI。
    因此、如果发生上述行为、我担心 AM3356可能会通过检测 TPS65216 nINT 的中断来停止其启动/关断。

    很抱歉再次打扰您、但我期待您的建议。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在正常上电和断电序列期间、TPS65216不应将 nINT 引脚置为有效。 屏蔽寄存器(REG0x03和0x04)也可用于屏蔽某些事件在 nINT 引脚上生成 INT。

    例如、AC_DET 和 PB (按钮)引脚在激活模式下的引脚状态变化时发出中断。 可以使用 INT_MASK1寄存器(子地址0x03)中的 ACM 和 PBM 位来屏蔽这些中断。   

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett San:

    感谢您的专业知识!

    我的所有关切都已得到解决,因此我想结束这个问题。
    非常感谢您的支持!

    此致、