This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:是否有 simplis/simetrix 模型

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123005/tps54561-is-there-simplis-simetrix-model

器件型号:TPS54561
主题中讨论的其他器件: LM5145

大家好、  

 是否有适用于 TPS54561和 LM5145的 simplis/simetrix 模型? 谢谢。  

我的客户在进行仿真时需要用到它。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用相应器件产品文件夹中的现有 PSPICE 模型进行仿真。

    该模型可在"设计工具和仿真"选项卡上找到。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    是的、我看到有 pspice、但客户想要使用 Simetrix。我们有这样的模型吗? 谢谢。  

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要与内部团队联系、以查看之前支持 TPS54561的应用工程师是否有 任何 SIMPLIS 文件可供提供。

    当我获得有关这方面的更多详细信息时、我将会返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我仍希望了解有关这方面的更多详细信息。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不幸的是、我没有或找不到任何人。

    很抱歉给您带来不便、请让客户使用 PSPICE 模型进行仿真评估。

    此致、

    Jimmy