This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:按照 tps25750evm 原理图、如果没有电池可充电、是否有可拆卸的组件?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750EVM, BQ25731EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127497/bq25731-following-the-tps25750evm-schematic-are-there-components-that-can-be-removed-if-there-is-no-battery-to-be-charged

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: TPS25750EVM

您好! 我对搭配使用的 bq25731和 tps25750D 器件有疑问。 它们用于 tps25750EVM、因此我按照原理图尝试将这些芯片添加到我们的器件中。  
 但是、bq25731的原理图非常复杂、通常用于为电池充电。 我的系统中没有电池、并且将仅将其用作电源。 是否有任何我不需要连接的引脚? 例如、原理图右上角显示的是 SYS_Pwr 并使用二极管、但我认为这仅用于充电。 我能否从原理图中移除该分支? 如果有任何其他组件可移除、只需为另一个器件提供20W USB-C 电源? 请告诉我! 只要器件处于打开状态、就始终将其插入电源。

原理图位于 tps25750EVM 快速入门指南的第15页。 https://www.ti.com/lit/ug/slvuby2a/slvuby2a.pdf?ts=1660146745326 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rowan、

    我看不到任何简化原理图的机会。 在启动和运行期间、需要使用所有四个 FET。  

    有关原理图、请参阅 BQ25731EVM。  

    www.ti.com/.../BQ25731EVM