This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:CT 方程确认

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127263/tps3808-ct-equation-confirmation

器件型号:TPS3808

您好!

我发现数据表规格表中显示的公式和值之间存在小差异、我希望对此进行澄清。   
 

对于1.25ms 的典型延迟,我们将计算:CT (nF)= 175*[0.00125s - 0.0005s]= 0.131nF = 131pF。  数据表规格表将此值列为100pF、相差30%。  

对于1.2s 的典型延迟,我们将计算: CT (nF)= 175*[1.2s - 0.0005s]= 209.9nF。  数据表规格表将此值列为180nF、同样有~10%的差异。

我注意到、延迟时间存在相当宽的容差。  是对规格表电容还是延迟值进行了舍入、还是我应用了错误的计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我们的团队将在明天返回。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collins、  

    SC 值处于关闭状态、将在下一个版本的 DS 上修复。 请遵循从该公式得出的值。

    Jesse