This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACF/QR 反激式中的同步整流

Guru**** 2810245 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24636, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126833/synchronous-rectification-in-acf-qr-flyback

主题中讨论的其他器件:UCC24612UCC24636UCC28782

您好、TI 专家。

我正在寻找 TI SR ACF 或 SR QR 反激式、这是65W 适配器。

我想知道、TI 是否有这种解决方案?

您能给我推荐一些 IC 吗、我还想获得一些有关如何在 ACF/QR 中控制 SR 开关的文档。

谢谢、请向我提供一些文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    感谢您关注 TI 控制器。   

    对于具有 SR  的 ACF 和 QR 应用程序,我建议您查看 UCC24612 SR 控制器数据表 www.ti.com/.../ucc24612。  这可能是您的最佳选择。  

    另一个要考虑的选项是 UCC24636,尽管它的频率范围 有限 https://www.ti.com/lit/gpn/ucc24636 。   

    两者之间的区别在于-612使用 VDS 感应来确定何时关闭 SR-FET、而-636使用伏秒平衡计时来关闭 SR-FET。

    此致、
    Ulrich。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的信息、  

    我有一个关于 UCC26612的问题、该 IC 如何知道何时打开次级侧 MOSFET?

    TI 是否有文档讨论如何设计具有 SR 的 ACF 反激式转换器?

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    正如我提到过的、UCC24612使用 VDS 感测来确定何时关闭(打开) SR FET。   
    数据表的第7.1节在第二句中指出、当漏源极电压"V_DS"降至关断阈值"V_THVGOFF"以下时、MOSFET 会关断。  V_THVGOFF 通常为-9mV、因此当 UCC24612检测到 VD 低于 VS 时、它会关闭 VG 信号并从 SR-FET 栅极拉出电荷。   

    当源漏电流降至足够低时、RDS (ON)上产生的电压会降至关断阈值。
    图17展示了相对于 V_DS 和 I_SD 的栅极驱动电压以及 IC 的导通和关断阈值。  

    在高侧和低侧布局中、UCC24612可与在任何其他反激式电源中一样用于 ACF 电源中的 SR 控制。  UCC24612数据表的第8.1和8.2节讨论了这些实现。  https://www.ti.com/lit/gpn/ucc24612 

    UCC28782数据表第10节讨论了在 ACF 应用中使用时需要考虑的输出整流器(无论是二极管还是 SR)的一些设计点。  https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28782 

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的解释、  

    我能否获得 SIMPLIS 等仿真文件以更好地了解它的工作原理?

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    可通过以下链接获取 UCC24612的 Simplis 模型:  https://www.ti.com/lit/zip/slum597

    可在此产品页面 上找到 UCC24612数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 。

    此致、
    Ulrich