This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:CT 范围

Guru**** 2534250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127622/tps22810-ct-range

器件型号:TPS22810

此开关支持的最大 CT 值是多少?

假设负载为10欧姆、输入电压为12V、我希望输出具有1V/MS 的上升时间

我在47nF 范围内进行了一些计算、数据表未指定最大值、仅指定建议值范围。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    没有最大 CT 值。 时序规格是典型的、因为时序可能会受到特定应用的输入和输出条件的影响。

    此致、

    Kalin Burnside