请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810 此开关支持的最大 CT 值是多少?
假设负载为10欧姆、输入电压为12V、我希望输出具有1V/MS 的上升时间
我在47nF 范围内进行了一些计算、数据表未指定最大值、仅指定建议值范围。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此开关支持的最大 CT 值是多少?
假设负载为10欧姆、输入电压为12V、我希望输出具有1V/MS 的上升时间
我在47nF 范围内进行了一些计算、数据表未指定最大值、仅指定建议值范围。
谢谢!