This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:BQ24090

Guru**** 2509855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126390/bq24090-bq24090

器件型号:BQ24090

我想知道这个芯片的过热保护逻辑、在过热测试后、结果与规格不同、我想用 FAE 打电话、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    您能否指定热测试与规格有何不同? 如有可能、请提供与您的测试相关的详细信息。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在40度环境温度下、充电 IC 不支持 过热保护;我们尝试了两次、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    只是为了理解、这是关于 JEITA TS 热保护还是结温热保护?

    如果这与 TS 热保护有关、请在测试温度下提供热敏电阻值以及 VTS。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否设置团队通话或电话通话以更清楚地进行澄清、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 BQ24090,没有 JEITA,对吧?

    关于 TS 散热、保护、我们能否安排会议进一步澄清一下、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    这是对的,我很抱歉。 您正在讨论的是正常的 TS 热保护。 在本例中、您能否提供热敏电阻值和 β。 您能否分享您的原理图的这一部分?

    通常、最好通过贵公司分配的 FAE 来安排这种会议。 如果您没有 FAE、我们可以通过电子邮件继续此讨论。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我来自 Loreal、目前没有 FAE 支持我们。 因此、如果有 FAE 可以帮助我们、这将很有帮助。

    对于 BQ24090、TS 引脚将直接检测 NTC 电压、何时该 IC 将触发 OTP 停止充电?  如果温度降低、OTP 将自动移除、对吧? 那么、充电何时恢复呢?

    触发 OTP 的电压是多少?

    自动或不自动移除 OTP 的电压是多少?

    触发 OTP 的温度是多少?

    在哪种温度下移除 OTP?

     迟滞特性是什么?

    如果环境温度低于0度、会发生什么情况? 一旦高于0度、充电将开始、对吧?  是否有一些迟滞特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    45uA 和5uA 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    [引用 userid="530400" URL"~/support/power-managing-group/power-management/f/power-management-forum/1126390/bq24090-bq24090/4181861#4181861"]对于 BQ24090、TS 引脚将直接检测到充电电压、并且此 IC 何时触发 NTC/OTP[]停止充电?

    没错。 TS 引脚输出50uA 电流、并检测 NTC 电压以根据不同温度下的预期 NTC 电阻确定温度。 当 VTS < V (ts-45C)或 VTS >  V (ts-0C)时、热保护将停止充电。

    [引用 userid="530400" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126390/bq24090-bq24090/4181861#4181861"]如果温度降低、则 OTP 将自动删除、对吧?

    右侧、如果 VTS 降至 V (ts-45C)+ V (hys-45C)以下、则充电将恢复。

    [~报价 userid="530400" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126390/bq24090-bq24090/4181861#4181861"]因此、何时恢复充电?

    如果温度高于45C、当 VTS > V (ts-45C)+  V (hys-45C)时、充电将恢复。

    [~报价 userid="530400" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126390/bq24090-bq24090/4181861#4181861"]触发 OTP 的电压是多少?

    要触发热保护、VTS 必须<  V (tS-45C) (~278mV)或> V (tS-0C)(~1230mV)。

    [引用 userid="530400" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126390/bq24090-bq24090/4181861#4181861"]自动或不自动删除 OTP 的电压是多少?

    要移除热保护、VTS 必须>(V (ts-45C) + V (hys-45C) (~288.7mV)或> V (ts-0C)- V (hys-45C) (~1144mV)。 它将自动恢复。

    [引用 userid="530400" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126390/bq24090-bq24090/4181861#4181861"]触发 OTP 的温度是多少?

    低于0C 或高于45C

    [~报价 userid="530400" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126390/bq24090-bq24090/4181861#4181861"]哪些温度会导致 OTP 的温度降低?

    非常接近0C 或45C、但由于迟滞、它将略高于0C 或略低于45C。 它将取决于您的热敏电阻 β 特性。

    [~报价 userid="530400" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126390/bq24090-bq24090/4181861#4181861"] 磁滞特性是什么?

    迟滞是为温度阈值提供的裕度、可防止快速开关。 因此、如果 VTS 有一些噪声、迟滞会阻止充电停止并多次恢复充电。

    [引用 userid="530400" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126390/bq24090-bq24090/4181861#4181861"]如果环境温度低于0度、会发生什么情况? 一旦高于0度、充电将开始、对吧?  是否存在一些迟滞特性?[/quot]

    则充电将在低于0C 时被禁用。 它将在高于0度时恢复。 存在迟滞、但并不显著。 此功能专为放置在电池组旁边的热敏电阻而设计、用于 监控电池电压、而不是环境温度。

    [引用 userid="530400" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126390/bq24090-bq24090/4181865#4181865"] 45uA 和5uA 的含义是什么?

    这些是用于偏置 TS 引脚的电流。 电流是恒定的、因此热敏电阻的电阻决定了 VTS。

    您可以参考这些图像以了解电压值。  

    此致、

    Juan Ospina