This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54116-Q1:请解释启动时的波形。

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54116-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122982/tps54116-q1-please-explain-the-waveform-at-startup

器件型号:TPS54116-Q1

你好。

我使用 TPS54116-Q1进行了电路板设计。

此设计具有1.35V 输出、启动波形如下所示。

在 WEBENCHRegistered设计器的仿真中,当负载为0.1A 时,它如下图所示。

在 WEBENCHRegistered设计器的仿真中,当负载为1A 时,它如下图所示。

在我的设计中、它几乎在启动时没有加载。

我想知道为什么电压波形不是斜坡波形、而是在启动时下降一次。

此外、您能否猜测仿真中电压为0.2V、实际测量中电压为0.6V 的原因?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这种启动是相对于 EN 还是相对于 VIN? 您可以发布原理图吗? 以及显示 VIN 和 VOUT 的示波器图片?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    输入电压为3.6V。

    通过 EN 激活。

    原理图

    我在 E2E 上确认了该设计。

    TPS54116-Q1:请验证我的原理图设计。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会在启动时检查 SW 节点波形? 您的电路在启动时似乎会显示不受控制的脉冲。 这些不受控制的脉冲会在补偿环路做出反应之前对输出电容进行预偏置。  

    测量完成后、按如下方式更改补偿网络:

    -将 C21666替换为1800pF

    -将 C21667替换为120pF

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我知道原因是相补角不足。

    我使用2200pF 是因为1800pF 的可用性存在问题。

    C21666=22000pF

    C21667=120pF

    我更改了部件并进行了测量。

    我可以假设这是正常运行吗?

    您的建议让我扫清了。 非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正常操作。 如果您的问题得到解决、请关闭该主题、并告知我进一步的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测量了相补角。

    41度→64度 改进。

    更改后

    我认为上升波形是一条断裂的线、因为软启动设置不好。

    您是否了解了在没有相位裕度的情况下、上升波形成为一条断线的原因?

    "如果你能告诉我、我会很感激。"

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    凭借低相位裕度、环路可快速响应具有过冲/下冲和极少振荡的瞬态事件。 启动是瞬态事件、因此输出不会跟随开始时的软启动斜坡。

    我希望这能回答你的问题。 如果问题得到解决、请关闭该主题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将按解析的方式关闭该线程。 请告诉我进一步的支持。

    此致