尊敬的 E2E 论坛:
我对 BQ25570能量收集 IC 的异常行为有一些疑问。 根据 Yogesh Ramadass 先生的一篇文章、我一直在尝试将此 IC 用作超级电容器充电器、但我注意到它没有正确跟踪太阳能电池板的最大功率点。 我设法将问题缩小到输入升压充电器本身。 超级电容器已断开连接、因此根本不使用降压转换器。 相反、在 VSTOR 引脚和 GND 之间直接添加了一个50Ω Ω 电位器以模拟电阻负载。
完全照亮时的太阳能面板(中午阳光、晴朗天空):
VOC = 4.5V
ISC = 142mA

根据数据表将 VOC_SAMP 引脚连接到 VSTOR (尽管我对为什么该引脚必须连接到 VSTOR 而不是 VIN_DC 感到困惑)、IC 应将其输入电压调节到 VOC 的80%(在本例中为3.6V)。 相反、当我测试电路并降低 Timpot 上的电阻时、VIN_DC 上的电压为4.1V、并且电路从太阳能电池板汲取大约74mA 的电流(303.4mW)。 VSTOR 引脚上的电压为稳定的3.52V、电位器在效率为75.4%时消耗的电流约为65mA (228.8mW)。 我不知道这里发生了什么、即为什么 IC 在输入端选择这个较低的效率电压而不是它编程到的80% VOC。
有趣的是、每当我断开 TrimPOT 一段时间(原理图上的 SW1)时、输入电压(来自 PV 模块的 VIN_DC)将暂时下降至3.5V、并从 PV 汲取123mA (430.5mW)的电流。 这更接近 PV 最大功率点、并且功耗相应地更高。 VSTOR 上的电压现在为4.6V、虚拟负载在效率为90.8%时汲取的电流为85mA (391mW)。 然而、这只持续到时钟在 IC 的内部16秒 MPPT 定时器上耗尽。 在对 CREF 电容上的 VOC 进行重新采样(我在示波器上看到 VIN_DC 上出现230ms 的短尖峰)后、电压跳回到4.1V。 VSTOR 电压编程为5V、因此很明显、它仍有一定的空间可以升压到更高的水平、并从 PV 面板汲取更多的功率。
有什么想法?