This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:蓄电池定位盘功能问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127678/bq25895-battery-detck-function-issue

器件型号:BQ25895

您好:团队

  

   我的客户希望通过 BQ25895轻松检测电池电量、当电池电量低或已满时、通过硬件控制外部 LED 灯警报、您能帮助使用 BQ25895实现此功能吗? 如果没有、您能帮助推荐更合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件不具有电池检测功能、但客户可以使用内部电池负载(IBATLOAD)来促进电池检测。 BAT_LOADEN 位(REG03[7])控制电池负载的状态。 主机可以将此负载与内部 ADC 一起使用以确定电池是否存在。

    谢谢、
    宁。