This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:相位噪声

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127863/lm2594-phase-noise

器件型号:LM2594
主题中讨论的其他器件: LMX2594

在评估板上、我们可以确认图 2、图中的环路滤波器 1 (几乎与仿真一致)。

使用图3中的环路滤波器、结果为图4、与仿真结果不同。

您认为导致这种情况的原因是什么?

(为什么它等于图中的实际测量值。 1和图1中的不同之处 3?)

环路滤波器的部件常数可能不同、因此我更换了几次、但结果是相同的。

是因为环路滤波器的恒定设置不佳吗?

目的是将100kHz 环路带宽设置为大约10kHz、并提高相位噪声的积分值。

随附的是仿真中使用的120M REF 的相位噪声数据、因此请给我们一些建议。

此致、
Akihiko Yokouchi/

 图1.

 图2.

 图3.

 图4.

120m REF 数据

10 -92
20 -92
30-92
50 -92
70 -92
100 -92
200-102.
300-109.
500-119
700 - 125
1000-131.
2000年-138
3000 - 139.3
5000 - 140
7000 -140.5
10000-141.
20000 - 142
30000 - 143
50000 -144
70000-145.
100000 -145.5
200000-147.
300000-148.
50万-149
700000-150
1000000 -151

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM2594是一款降压直流/直流转换器。

    我想您对 LMX2594 PLL 感兴趣。

    请使用 LMX2594发布您的问题、并确保您在 TI 拥有正确的团队。

    谢谢