This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13608:迟滞

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127904/lmz13608-hysteresis

器件型号:LMZ13608

您好- Renh 电阻器上是否有上限?  我们希望将迟滞增加到大于1V。  那么、我是否可以毫无问题地使用100kOhm?  Renb = 10kOhm、RENT = 63.4kOhm (9.35V 使能)。

谢谢你。

Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    我认为 Renh 电阻器没有限制。 请按照数据表中的公式2和3设置使能上升和下降阈值。  

    此致、

    Jimmy