This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS767D3:TPS767能否输出1.2V 电压?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS767, TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123755/tps767d3-can-tps767-ouput-1-2v

器件型号:TPS767D3
主题中讨论的其他器件:TPS767TMS320F28374S

各位专家:

由于 TPS73HD301电源严重短缺、我们向客户推荐 TPS767d301。 但是、LDO 用于为 C2000 28374的内核供电、因此需要1.2V 输出。  但是 、我检查了数据表、其中 TPS767D301的最低输出为1.5V。 客户反馈、TPS767D301可以 使用5V 输入成功输出1.2V 电压、这超出了数据表的限制。

现在、客户的问题是:

1、为什么 TPS767D301无法输出1.2V? 数据表显示、767D 和73HD 共享相似的 Vref 电压1.18V。 为什么最低输出电压不同?   

2、为什么 TPS767D301能够在实际测试中输出1.2V 电压。 此配置的潜在风险是什么?  

BRS

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    LDO 所需的输出为:CH1、1.2V@750mA。 通道2、3.3@750mA。

    期待您的回复。

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!  

    这两个器件是完全不同的、它们不共享同一个裸片、因此、即使它们具有相同的基准电压、内部电路也是完全不同的。  

    不过、我目前正在研究这一点、这两个器件都是非常旧的器件、因此很难获取任何数据。  

    此外、我们无法保证 DS 上列出的任何规格之外的任何规格、即使器件似乎在给定条件下工作也是如此。  

    我将在获得更多信息后立即回复。 请注意、这将需要一些时间。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    您知道这方面的历史吗? 我在 E2E 中找到了一个有关 TPS767D301的非常类似的主题、您可以通过该地址进行检查。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945008/tps767d3-any-questions-about-using-tps767d301-and-wson6-package-ldo-for-the-power-source-of-tms320f28388d

    现在、我们大家都知道不建议这样做、但这可能是我的客户唯一的选择、因此您的帮助非常重要、非常感谢。  

    目前、客户想要了解的是在1.2V 输出中使用此配置时的潜在风险。

    如果对您更有利、您可以通过电子邮件与我联系。

    非常感谢。  

    达信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!  

    从 E2E 帖子中可以看到、测试发生了变化、因此 Vout Min 发生了变化。 总的来说、我同意、如果 Vref 为1.18V、那么1.2V 应该是可行的。  

    我仍在研究实施此更改的原因、以正确解决潜在风险(如果有)。  

    如果更合适、请随时通过电子邮件联系我们。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢您的帮助。其他一些问题可能需要您的帮助。

    1、 我注意到 TPS73HD301PWPR 的 Vref 范围在整个温度范围-40~125°C 内为1.147~1.217 但在25°C 时,只有典型值1.182V。 我们是否有 Vref 在25°C 下零件间差异的数据?

    2、TPS767D301的 Vref 范围数据是否未显示在有源/S 中?

    3、TPS767上电后,CH1和 CH2的顺序是什么? 它能否满足为 TMS320F28374S 供电的要求(请参阅下图)。

    谢谢和 BRS

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!  

    我已通过电子邮件回复。  

    关于启动时间、我不知道、并且没有相关的测试数据。 为了获取数据、必须在工作台下对其进行测试。 如电子邮件中所述、它需要~3.6ms 的启动时间才能满足最低330V/s 或12uS 的要求、从而满足10^5的最大要求。  

    有一个应用手册:  

    《使用 TPS767D325 LDO 稳压器》(TI.com)

    这显示了来自 Ch1和 Ch2的定序时间。 这可以提供一些见解。  

    最棒的  

    Edgar Acosta