This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:用于 BQ76942的高侧驱动器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126431/bq76942-high-side-driver-for-bq76942

器件型号:BQ76942

BQ76942中内置高侧驱动器的优势是什么? 如果是低侧驱动器、会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    有关高侧 FET 驱动的用例、请参阅此应用手册。 主要优势在于、高侧 FET 允许在 FET 断开时在微控制器和 AFE 之间进行通信。 https://www.ti.com/lit/an/sluaa84a/sluaa84a.pdf?ts=1660578002545&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76952 

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解,感谢你的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想再次向大家确认、当高侧电阻采样 MOSFET 关闭时、电池可以为 AFE 和微控制器供电、对吧? 如果是低侧电阻采样、那么在开关关闭后、电池无法为它们供电、它们无法通信、对吧? 期待您的回复、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    高侧 FET 控制允许 BQ76942和微控制器之间的通信继续、即使存在故障、因为接地连接不是单独的。 在实现低侧 FET 配置时、在故障期间、BQ76942和微控制器之间的接地连接断开。 这不允许两个器件相互通信。

    假设您在 BQ76942上使用其中一个稳压器输出、在任一配置中打开的 FET 都不应影响到微控制器或 BQ76942的电力输送。

    希望这有道理。 谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、感谢您的帮助、我基本上理解了、我还能理解当低侧开关关闭时、BQ76942无法正常供电、因为电池可能无法为其供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    在高侧和低侧 FET 配置中、当 FET 断开时、负载将不会从电池接收功率。 但是、BQ76942将保持通电状态。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了。