This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:设计审查

Guru**** 2582025 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124655/lmr50410-design-review

器件型号:LMR50410

大家好、

我们已在 LMR50410XFDBVR (降压转换器)中将 BT2CAN 模块设计为。

遗憾的是、在原型板启动下、我们无法使 LMR50410XFDBVR 正常工作。

我们的应用中的 FB (引脚3)设置为提供6伏输出电压(6.8k/34k)。

输入电压为12伏时,输出电压为4.6伏,输入电压为上升/下降(无稳压),输入电压为17伏时,输出电压为0伏。 (我们已经测试了5个 PCBA 原型,所有这些原型的运行方式都相同)。

我们能不能请您提出建议来解决问题。

除了在我们的 B2CAN 原型 PCBA 上集成的 LMR50410XFDBVR 电路之外、我们还在试验电路板上构建了参考 TI EVM 的电路、试验电路板电路的运行方式与我们的 LMR50410XFDBVR 的 B2CAN 集成相同。

我们看到 TI 有一个 EVM PCBA MFN# LMR50410QEVM、我们是否能紧急询问一个 EVM PCBA 和5个备用 LMR50410XFDBVR。

感谢您的支持。

此致、

阿伦

附加:

  • 原理图
  • 参考 设计原理图
  • 照片 BT2CAN PCBA LMR50410XFDBVR 部件
  • 照片电路板照片
  • 照片芯片 ID (4AXF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    很遗憾听到您遇到问题。 您在启动期间是否有任何器件电流波形、例如 VIN、CB、SW 和 FB?

    我将为 您提供一些 EVM 样片。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    此问题是否已解决? 如果没有、请在此处重新打开该主题。  

    此致、

    Richard