Other Parts Discussed in Thread: LM5118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5118-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5118
当我测试 LM5118,的 EN 阈值时、我发现 EN 输入高阈值为1.7V,低阈值为1V。
然而 、EN 输入高阈值为3V、数据表中的低阈值为0.5V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jian:
感谢您通过 e2e 与我们联系。
数据表定义了用户应应用于器件引脚的电平、以确保选择特定状态/模式。
在低于0.5V 的电压下、无论什么情况、该器件都始终处于禁用状态。 在高于3V 的电压下、我们保证它被启用、而不受温度或其他影响。
0.5V 和3V 之间的范围未定义。 实际的开关点和迟滞可能因器件和温度或其他影响而异。
如果您在建议的工作条件(例如 0.8V 作为该引脚上的低电平)、不能保证这将始终有效。
此致、
哈里