This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:PSRR

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127832/tps7a20-psrr

器件型号:TPS7A20

您好!

我想知道组件 TPS7A20的 PSRR 参数、在数据表之后、该参数 取决于输出电流和频率。 我使用此组件为水听器供电(我在10Hz 至20kHz 频段工作),频率参数在该组件中意味着什么?  感谢你的帮助

此致。

Yann Do  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    我不确定您要问什么。 您是否想知道数据表中未指定的负载电流的 PSRR 是什么?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    实际上、它取决于负载电流以及频率。 此频率参数是工作频率还是寄生频率? 在该 LDO 元件的输入端、有一个来自锂电池的电压、据我所知、该电压没有寄生频率。 该频率是什么意思?

    在 DS 之后、I OUT = 20mA 时、​​根据频率、我们有不同的 PSRR 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    为了测量 PSRR、将交流纹波放置在 LDO 输入端的直流电源之上、然后测量输出端的交流纹波。 该纹波在整个频率范围内进行扫描、以测量 LDO 对从输入到输出的交流纹波的衰减程度。 然后,PSRR 被定义为20*log (VRIPPLE (IN)/VRIPPLE (OUT)),这样 PSRR 就是一个正数。  

    这是否有助于您了解 PSRR 规格? 查看 PSRR 与频率间的关系图、而不是电气特性表、例如图6-63、通常会提供更多信息。

    此致、

    Nick