This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:使用 UCC27211作为4开关降压/升压转换器中的栅极驱动器的 MOSFET 中的振铃

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127693/ucc27211-the-ringing-in-the-mosfet-using-the-ucc27211-as-the-gate-driver-in-4-switches-buck-boost-converter

器件型号:UCC27211

大家好、我在4开关降压/升压转换器中使用了 UCC27211作为栅极驱动器。

当转换器在升压模式下工作时、随着下 MOSFET 导通、有一个较大的振铃反射到上 MOSFET。 这种大振铃的原因是什么? 此外、这种振铃也会影响输出。

Vgs waveforms(Yellow: Upper MOSFET)  Vgs(upper) and output

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    当另一个 MOSFET 开关通常来自 MOSFET VDS 压摆率和将注入 MOSFET 栅源极的米勒电荷时、在功率级的一个 MOSFET 上看到的振铃。 我假设显示的波形是 MOSFET 栅极驱动信号。 减少振铃量的一种方法是通过调整栅极驱动器输出和 MOSFET 栅极之间的栅极电阻来降低 dV/dt。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、图1实际上是栅极驱动信号。 下图更清晰。 我已经尝试过5到27欧姆的不同电阻、但这个振铃仍然存在并且很明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    有助于控制开关事件的 dV/dt 并使 Vgs 扰动从 dV/dt 中衰减的一个因素是具有更高的导通栅极电阻和二极管以及更小的并联电阻、从而降低关断电阻。  

    降低 Vgs 波形上的电压干扰的另一种方法、尤其是在栅极驱动走线可能有一点长的情况下、是在 MOSFET 栅极和源极引脚附近有一个从栅极到源极的电容。 这将减少开关期间米勒电荷的 Vgs 干扰。

    此致、