Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 迪尔团队、
需要您的帮助。
这是我的客户提出的一个问题。 它们具有使用 BQ25703A 的 Type-C 充放电产品。 充电时、5V 充电器为12V 电池组充电、放电时、12V 电池组降压至5V、为负载供电。
问题:放电时、12V 电池组降压至5V、为负载供电。 此时、IC BQ25703A 的电源 VBUS 应该没有电源。 是否有必要拉一个单独的电源为 Vbus 供电、或者 IC 也可以为其他引脚供电?
我的答案: 无需再拉另一个电源为 VBUS 供电。 当适配器未连接时、芯片通过 SYS 引脚从电池获取电源。 当适配器端子连接到负载时、它进入 OTG 工作模式、转换器开始工作、并向负载输出5V 电压。 此时、VBUS 上还有一个5V 电源。
我的答案是否有问题。 是否有更好的方法来回答这个问题?

谢谢、
Scott