This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300设计问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128012/tps7a8300-tps7a8300-design-questions

器件型号:TPS7A8300

您好!

Tps7a8300输出为2.5V/2a、并且在负载0A-0.3A 期间出现20ns 振铃。 原因是什么? 环路或 PCB? 在 tps7a8300规范中、CFF 是否必须使用10nF? 删除会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您的图像未正确连接。 要插入图像、您只需将其粘贴到文本框中或使用插入功能即可。

    您要在哪个电路板上测试它? 50MHz 振铃远远超出 LDO 带宽、因此必须是寄生 LC 振铃。  

    CFF 无需为10nF。 添加 CFF 通常会增加器件的带宽、因此可改善瞬态响应。 没有 CFF 不会像您看到的那样导致振铃。

    此致、

    Nick