This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:VDDQSNS 的输入

Guru**** 2390775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128045/tps51206-input-to-vddqsns

器件型号:TPS51206

大家好、

我对 TPS51206有疑问。

为了从 VTT 输出0.6、通过电阻分压将1.2V 输入到 VDDQSNS。

此输入电路是否存在任何问题?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、

    通常、我们建议为输入电阻分压器使用较大的电阻值(以千欧为单位)。 VDDQSNS 引脚正常运行通常需要30uA 的电流。 为了减小流经电阻分压器的电流、可以改用3k 和6k 电阻器。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、它可以正常工作、但 应考虑 VDDQSNS 偏置电流30uA (典型值)。

    采用这种配置时,VDDQSNS = VLDO*(600/900)- Ibias 600*300/(600+300)。

    VDDQSNS = VLDO*(2/3)- Ibias * 200

    偏置电流引入的典型误差为30uA*200欧姆=6mV。 偏置电流会因器件而异、并且会随温度的变化而变化。

    如果该主题已解决、请关闭该主题。

    此致