This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB08-Q1:发货前的老化测试

Guru**** 686160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128016/tps1hb08-q1-aging-test-before-shipment

器件型号:TPS1HB08-Q1

您好!

客户要求在发货前对关键电路进行老化测试。

以下器件在发货前是否经过老化测试?

TPS1HB08

TPS1HB16

TPS2HB16

TPS2HB35

TPS2H160

TPS1H200

请告诉我可以披露的检查内容。

100%或采样检查

高温测试(例如 125°C)

低温测试(例如 -40°C)

电流值和导通时间

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hojo-San、

    我们已通过邮件跟进此请求。

    谢谢、

    Shreyas