请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HB08-Q1 您好!
客户要求在发货前对关键电路进行老化测试。
以下器件在发货前是否经过老化测试?
TPS1HB08
TPS1HB16
TPS2HB16
TPS2HB35
TPS2H160
TPS1H200
请告诉我可以披露的检查内容。
100%或采样检查
高温测试(例如 125°C)
低温测试(例如 -40°C)
电流值和导通时间
此致、