This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882B:自动模式

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128027/tps23882b-auto-mode

器件型号:TPS23882B
主题中讨论的其他器件: TPS23882

您好、先生、

TPS23882B 的 auto 引脚是否仅支持 af、at?  如果有两对函数、是否支持 bt 类型3 6类?

 是否有 sifos 或 EA 的 bt 类型3的测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    TPS23882B 的 AUTO 引脚用于自主模式选择。 支持自主模式选择的任何器件都被指定为.bt 类型3。即使仅通过2对提供电源。 自主模式仅具有2个可选功率级别(15W 和30W)、因此任何要求更高功率的器件都将降级到选定的功率级别。  

    我们有 TPS23882的 sifos 测试报告、但我们当前没有 TPS23882B 的 sifos 测试报告、如果需要、我们可以在 TPS23882B1EVM 上运行 sifos 测试。

    非常尊重、

    Brandon Beader