This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TPS62130输出异常

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126918/tps62130-tps62130-output-abnormal

器件型号:TPS62130

尊敬的 TI 专家:

我的客户在其汽车激光雷达产品中将 TPS62130用于 SOC 2.5V 电源域、但在对产品(双85)进行高温和高湿度实验后、tps62130输出电压变为异常、接近于输入电压5.5V。 (在实验之前、它们断开了负载电路)。 他们尝试将轻负载连接到 TPS62130、输出电压降至标称2.5V。 当输出负载未连接时、测得的 SW 引脚电压约为5.5V、而当负载连接时、SW 波形变为正常。 ABA 实验后的芯片问题。 下面是原理图、布局和测试波形、 请帮助提供一些解决问题的想法、谢谢!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、

    只是为了验证您说环境温度是85°C?

    此器件的额定结温高达150C。

    我可以使用 EVM 重新创建、以查看是否发生类似的行为。

    由于某种原因、当无负载时、它将达到100%占空比。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、

    我们将关闭此主题、 因为我们 使用电子邮件提供支持。

    谢谢、

    Joseph