This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18543Q3A:需要替代器件型号

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, CSD19537Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128078/csd18543q3a-need-alternative-part-number

器件型号:CSD18543Q3A
主题中讨论的其他器件: CSD19537Q3

大家好!

我需要 用于开关稳压器的 CSD18543Q3A N 沟道 MOSFET 的替代器件型号。  我曾尝试在 Mouser、DigiKey、TI 和其他公司中查找产品、但无法找到合适的封装尺寸、因此我需要帮助。

备选部分应为:  

  •  TI、Digikey、Mouser 等提供、库存至少50件。
  • 机械装配、即封装尺寸、因为电路板已经完成、我需要将其焊接到位。
  • 电气配合、即 VDS 和 ID

我还附加了用于参考此器件的设计。


e2e.ti.com/.../DCDC_2D00_15V.pdf

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arvidn m、

    感谢您关注 TI FET。 此 CSD18543Q3A 是我们唯一一款采用3.3 x 3.3mm SON 封装的60V FET。 此类封装中唯一的 TI 替代方案是 CSD19537Q3 (100V NFET、VGS = 10V 时最大为14.5mΩ Ω)、该器件的封装尺寸应与 CSD18543Q3A 兼容。 我很确定 TI 的竞争对手也提供了类似的产品、但我不熟悉他们的产品、建议您使用他们网站或 Digikey/mouser 等上提供的交叉参考工具

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用