This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25134的输入电压高于工作电压

Guru**** 2513675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127155/tps25134-get-in-input-more-voltage-than-operation-work

主题中讨论的其他器件:TPS2514

TPS25134的额定工作 电压:4.5V-5.5V
如果输入高于5.5V、会发生什么情况? 发生故障/短路等时

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    感谢您联系 E2E!

    您能为我再次确认器件型号吗?

    我很感激!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在主题中所写的 TPS2514

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    感谢您的澄清!  

    器件的绝对最大输入电压范围为-0.3V 至7V。  

    只要不超过7V、如果在短时间内出现这种情况、就不应对器件造成伤害。  

    应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。  长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。  

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果输入电压为7.4V、您能否估算 DM1和 DP1输出电压?

    谢谢、

    加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者与器件运行相关的任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    感谢您的回复!

    由于您指定的输入电压超出了绝对最大输入电压、因此我无法估算 DM1和 DP1输出电压。

    谢谢、

    Kevin