This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:6kW 解决方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127962/ucc28951-6kw-solution

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28070

你(们)好
我正在帮助我的客户找到6KW 解决方案、交流输入、120V/50A 输出。 全桥应为 UCC28951。 PFC 解决方案如何? 哪种 PFC 器件应该适合这里? 如果更喜欢更小的 BOM 尺寸、我们的交错式 UCC28070是否可以在此处使用? 或任何其他解决方案?

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、  

    感谢您的关注和分享您的要求。 输入级有多少个交流相位? (1、2或3)

    UCC28070是一种连续导通模式、具有交错操作、适用于两相 PFC 输入应用、非常适合这种多 kW 功率级别。

    可以使用不同的选项、但它们可能没有那么高效或高功率密度。  

    此致、

    Andrew