This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2738:需要肖特基二极管 D1

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127924/lm2738-schottky-diode-d1-need

器件型号:LM2738

尊敬的所有人:  

我将此设计用于我的电路、但我意识到、当我移除 D1时、我的电路板仍然工作良好。  

是否可以确认 D1是必需的? 因为我认为该二极管对于降压拓扑至关重要。  

谢谢、  

Power Dao

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高功率、

    您能否在应用中分享您的波形(SW 电压、电感器电流、Vout 等)?

    所示的原理图是否适用于您的应用?

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高功率、

    您无法移除 D1、因为它是降压转换器的续流二极管。 该二极管的主要功能是通过持续负载电流来续流电感器中存储的能量。 这对于保护 IC 至关重要、否则 IC 和内部 FET 即使在没有该二极管的情况下工作也可能损坏。 请参阅以下链接。

    续流二极管或反激二极管:电路、工作及应用(watelectronics.com)

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy