This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:PFM 模式

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128068/lmr36506-q1-pfm-mode

器件型号:LMR36506-Q1

大家好、

我的一位客户正在使用 LMR36506MSCQRPERQ1。

当输出变为低电平时、它将在 PFM 模式下工作。

1. PFM 模式下的开关频率是否有下限?

2. PFM 模式的导通时间是多少? 此外、它是固定值吗?  

3.在 PFM 模式下导通时间和关断时间之间的关系如何?

此致、

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.当 ton=tonmin=57ns、toff=toffmax=9us、fsw 为110kHz 时、应出现最低频率;

    2.在 PFM 模式下,当 IL 达到 IPEAK-MIN 时,HS 关闭,您可以在数据表中看到它是0.19A, 吨数将为(0.19*L/(Vin-Vo)),但请记住,吨数永远不会小于 tonmin;

    正如在"2"中所说的那样、当 IL 达到 IPEAK-MIN 时、HS 关闭、然后 Vo 减小、当 VFB 达到 Vref 时、HS 再次打开。

    此致。