This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:最小和最大死区时间

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127743/lm5106-min-and-max-dead-time

器件型号:LM5106

您好!

在数据表中、我发现:

LM5106是一款具有使能功能的单 PWM 输入栅极驱动器、可提供可编程死区时间。 死区时间 通过 RDT 引脚上的电阻器进行设置、可在100ns 至600ns 范围内进行调节。 宽死区时间
编程范围可为各种 MOSFET 和 应用灵活地优化驱动信号时序。"

但是、当我查看图19时、最大 RDT 似乎为110k。  

那么、我的问题是、我们是否可以使用超过100k 的 RDT? 我可以使用150k 电阻器获得800ns 的死区时间吗?
我知道温度会改变电阻、但在正常温度下、我们可以使用图19提取正确的 RDT 值吗? 因为开头的句子说、否则...  

谢谢

佩德罗·S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、  

    欢迎来到论坛、感谢您提出问题! 虽然增加电阻器值会导致更长的死区时间、如图所示、但我建议将电阻 器保持在电气特性表中指定的范围内(最大100K、产生600ns)。 有几个原因是、我们将器件的特性描述为最高建议100K 的值、并且运行特性描述没有超过该值。 增大电阻值的另一个问题是该引脚上的电流会更小、并且更容易受到噪声波动的影响。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。