This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:关于最大电流

Guru**** 2503165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123334/tps92640-about-the-maximum-current

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件:LM3429

大家好、

有用于照明的 LED 驱动器、例如 TPS92640和 LM3429、最大电流为5A、但为什么要为这些器件确定最大电流?
我认为这取决于外部 FET、因此如果 FET 的额定电流有足够的空间、电流可以流动。

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我们的专家因商务旅行而不在办公室 ,将在 8月11日之前回复您。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的回复。
    我知道。 我将等待您的回复。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您的理解。 我将联系专家、看看他能否快速回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    这件事的状况如何?

    谢谢。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    您的理解是正确的、最大电流取决于外部 FET。

    BR、

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    感谢您的回复。
    我知道这取决于 FET。
    但为什么它标记为5A?
    有什么特殊原因吗?

    谢谢。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    事实上、我们的客户通常将 TPS92640/1应用于超过5A 的应用。 您不必担心这一点。

    BR、

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    先生,明白了。
    感谢您的回复。

    谢谢。
    Ryu