This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3463:基本问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123655/lm3463-basic-questions

器件型号:LM3463

大家好、

我需要一些帮助来选择 LED 控制方法。  

我认为 TI 拥有丰富的 LED 控制知识。

我对用于 V-I 转换器的 LED 驱动器和运算放大器有一些问题。

我计划配置一个控制5-10个 LED (每个电流大约为30mA -100mA)的电路。

您能帮我了解 LED 控制方法吗?  

1. 为什么使用运算放大器来打开 LED 比简单地连接电阻器和电源更好地制作 V-I 转换器?

无论负载如何、始终能够向 LED 提供恒定电流是否合适?

即使恒定电流流过 LED、我认为它可能会因 LED 的批号而异。

2.使用运算放大器流过恒定电流与使用 LED 驱动器之间有何区别?

我正在寻找一个能够通过恒定电流的驱动器、以便每个 LED 始终具有相同的亮度。 我还需要单独控制 LED。

在本例中、使用 LM3463是否合适?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rona:

    我们的专家因商务旅行而不在办公室 ,将在 8月11日之前回复您。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的通知、我将等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rona:

    感谢您的理解。 我将联系专家、看看他能否快速回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您能给我一个回复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rona:

    1. 为什么使用运算放大器来打开 LED 比简单地连接电阻器和电源更好地制作 V-I 转换器?

    答:您的理解是正确的。 即使负载发生变化、前端也可以使输出电流保持恒定。

    2.使用运算放大器流过恒定电流与使用 LED 驱动器之间有何区别?

    答:LED 驱动器是一种集成式解决方案、可节省面积并提高稳定性。 LP8863也是一个候选器件。

    BR、

    尤廷