This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1EVM-2100:在6V 输入电压下、对于大于2.5A 的输出电流、不会调节5V 输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149, LM25149-Q1EVM-2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123150/lm25149-q1evm-2100-at-6vin-the-5v-output-is-not-regulated-for-output-currents-greater-than-2-5a

器件型号:LM25149-Q1EVM-2100
主题中讨论的其他器件:LM25149

我们希望设计一个在5mA 至4A 范围内非常高效的12V->5V 电路。 我们还希望输出 在输入降至5.85V 时保持稳定。 我查看了 LM25149、并能够使用 Webench 创建似乎符合我们要求的设计。 我购买 了 LM25149-Q1EVM-2100、以便能够测试 IC。

使用未修改的 EVM、我进行了一些测量并记录了以下内容:

VIN = 12V、Vout = 5.05V、Iout = 2.72A、效率= 89%

Vin=6V、Vout=4.87V、Iout=2.59A、效率=81%

Iout=10mA 时记录的效率为~80%。

我将设计更改为 Webench 指定的值(L=5.6uH、并将 R13 - RT 引脚-更改为53.6K)、并记录了以下内容:

VIN = 12V、Vout = 5.05V、Iout = 2.62A、效率= 93%

Vin=6V、Vout=4.9V、Iout=2.51A、效率=81%

Vin=5.85V、Vout=4.77V、Iout=2.44A、 效率=81%

Iout=10mA 时记录的效率为~90%。

修改后的设计使我的效率比 Webench 预测的要好得多、但两种版本都开始在 Iout>2.5A 的低输入电压下失去稳压能力。 根据 Webench、此设计应该能够以5.85V @ Iout=4A 的输入电压输出5V 电压。 EVM 的补偿电路与 Webench 不同、我想知道这是否会导致设计在输入电压低至5.85V 的情况下不输出5V 电压。

此外、我想仔细检查未修改的 EVM 是否 还应在 Vin=5.85V 时调节 Vout=5V、因为我看不到这一点。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、IC 在低 VIN 到5.5V 时仍应良好。

    确保 IC 和功率级上的 VIN 仍大于5.5V 左右。 导线的电阻压降会导致 VIN 下降一些。

    另请尝试将 EN 连接到 VIN。

    您还可以通过将 Cnfg 绑定到 GND 来禁用 AEF、以防导致问题。 (某些电路板构建的 AEF BOM 不正确)  

    请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢您的参与。 不幸的是、我将在接下来的几周内出差、因此我需要一段时间才能尝试您的建议。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    好的、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我现在将关闭此主题、您可以回复重新打开或启动新主题。

    -奥兰多